主题中讨论的其他部件: Z-stack, CC2630, CC2650
您好,
现在,我正在项目中使用带有ZNP固件的CC2530。 我使用此教程初始化协调员: http://sunmaysky.blogspot.tw/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html。
我在本文档中看到,当发送UTIL_GET_DEVICE_INFO时,我们收到如下响应:
正如我在您的帖子中看到的,基于我对CC2530的体验,我在发送UTIL_GET_DEVICE_INFO时收到此消息:
10:39:11.5 COM1 UTIL_GET_DEVICE_INFO_Response (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x0.0124万B0001025822</s>0001025822
短地址:0x0000
设备类型:协调器,路由器,End_device (0x7)
设备状态:DEP_ZB_COORD (0x9)
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList
但为什么"DeviceType"总是0x07,而"Z-stack monitor & test API"描述的应该是0x00 (协调器),0x01 (路由器)或0x02 (终端设备)。 我在CC2530中进行了测试,也得到了类似的“DeviceType”响应。
有人能告诉我为什么会这样? 非常感谢
*我的下一个问题:
ZNP规范文档显示CC2530需要4个引脚才能使用UART:TX,RX,CTS和RTS。 我只使用TX和RX引脚,现在可以使用,但我是否可以同时使用CTS和RTS? 如果我不使用2个针脚,是否会导致任何错误? 或者CC2530是否将在超时后休眠?