This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:将SIM800L与CC2530一起使用

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590891/cc2530-using-sim800l-with-cc2530

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:TIMAC

大家好,

我正在做一个很酷的项目,我试图通过CC2530收集GPRS模块(SIM800L)。 我是在TIMAC软件上运行的,一切都很好,但只是在一段时间内。

因此,当它通过GPRS模块向我的手机发送了几条信息后,微控制器会毫无理由地重新启动。

然后,我的问题:

TIMAC中是否存在因任何原因强制微控制器重新启动的任何数量的代码?

(如果不是,我会认为它只是缺乏力量。即使我已经为此而采取了所有的提前措施)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如我所知,TIMAC中没有强制CC2530重置的特定代码。