This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6LoWPAN边缘路由器应用演示

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590730/6lowpan-edge-router-application-demo

大家好, 我正在尝试运行Cc26xx SW示例。 我正在使用beagleboneback和2531转换器。

每次键入"sudo service 6lbr start"时,我只能访问[bbbbbb:::100]一次,

问题是什么。 要运行Cc26xx SW示例,Internet服务提供商是否必须执行此操作

需要提供IPv6。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑最新的6lbr源代码有问题。 我建议您重新测试以前的版本。