This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC2650:无法从浏览器打开6lbr页面,耗时太长。6lbr运行在Raspberry pi2B中,并通过以太网电缆连接到PC。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590684/launchxl-cc2650-can-not-open-the-6lbr-page-from-browser-takes-too-long-the-6lbr-is-running-in-raspberry-pi2b-and-connected-to-pc-via-ethernet-cable

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

我的6lbr.conf文件--

模式=路由器

RAW_ETH=1

网桥=0

dev_bridge=br0

dev_tap=tap0

dev_ETH=eth0

RAW_ETH_FCS=0

dev_radio=/dev/ttyACM0

波特率=11.52万

6lbr.log文件显示6lbr已启动。 当我尝试从浏览器[bbbbbb:::100]访问6lbr页面时,最初该页面会在长时间延迟后加载。 但是当我尝试重新加载页面或导航到不同的选项卡时,它不会加载,直到我重新启动Raspberry PI中的6lbr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用Contiki-Devele-2016.1222万版本再次测试。