This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCXL-CC2650:TI-RTOS ZigBee配置

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590560/rtos-launchxl-cc2650-ti-rtos-zigbee-configuration

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2650Z-stackCODECOMPOSER

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在尝试在cc2650启动板上使用ZigBee开发应用。 作为起点,我使用了CCS中提供的示例,该示例显然使用专有2.4GHz协议,我正在尝试切换该协议,但没有成功。 示例 可在此处找到。 从我所看到的情况来看,问题似乎在SmartRF_settings.c中提供的配置中。

RF_Mode RF_prop =
{
.fMode = RF_mode_prieted_2_4,
.cpePatchFxn =&RF_PATCH_CPE_genfsk,
.mcePatchFxn =&RF_PATCH_MCE_genfsk,
.rfePatchFxn =&RF_PATCH_rfe_genfsk
,};

应将rfMode更改为 RF_MODEE_IEEE_15_4,以切换调制,但我无法找到需要完成的其余配置。 如果我将rfMode更改为RF_MODEE_IEEE_15_4,则MCU在发送行:RF_EventMask result = RF_runCmd (rfHandle,(RF_Op*)&RF_cmdPropTx,RF_PriorityNormal, NULL,0)时挂起;

欢迎提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要在LAUNCHLL-CC2650上运行Zigbee协议,则应使用TI Z-Stack 1.2 .2a并参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答,但是我可以看到,Z-Stack仅在IAR中受支持,是否有任何解决方案与CodeComposer配合使用,因为应用程序用于Unversity会使IAR的使用变得复杂。 是否可以将其配置为仅使用802.15 4层而不使用ZigBee堆栈关于6LoWPAN? 如果有,是否有执行此操作的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有IAR并且想要在:AUNCHLL-CC2650上测试Zigbee,则另一种方法是使用 ZAP-ZNP体系结构。 但是,ZAP-ZNP意味着您需要一个额外的MCU来充当ZAP并使LAUNCXL-CC2650充当ZNP。 如果您只需要研究802.15 4 mesh网络,另一个建议是Contiki 6LoWPAN。 有关在LAUNCHTXL-CC2650上运行Contiki的信息,请参阅  sunmaysky.blogspot.tw/.../setup-6lbr-to-run-6lowpan-with-cc2531.html