This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:使用CCS的ZigBee堆栈?

Guru**** 2551870 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590531/cc2630-zigbee-stack-using-ccs

部件号:CC2630
在“线程:Z-stack”,“ CC2650”中讨论的其它部件

您好,

我很难弄清楚Z堆栈或类似工具是否可用于CCS。

我能轻易找到的就是Z-Stack需要IAR

使用CC2630和CCS的Zigbee开发是怎样的。

我计划在网关和节点mesh development.using上同时使用2.4GHz和868/900MHz Zigbee

从哪里开始,我需要下载什么?

我已经完全配备了CC2650/40 BLE工具和软件。

祝你一切顺利

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI Z-Stack示例只能由IAR构建,您不能使用CCS。 如果您不想使用IAR,则另一种方法是使用ZAP-ZNP体系结构,它需要一个额外的MCU来充当ZAP,而CC2630则充当ZNP。