This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650stk:使用CC2650STK和CC-DEVPACK-DEBUG进行调试

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589734/cc2650stk-debugging-with-cc2650stk-and-cc-devpack-debug

部件号:CC2650STK
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用CC2650STK和CC- DEVPACK-DEBUG。 IAM尝试将Contiki用作操作系统,但我无法通过UART获取任何消息。 我已经在几个站点上安装了PIN配置,允许我打开设备的COM端口,但我仍然没有从示例程序中收到任何消息。 据我所知,我应该在终端中看到printf内容,但我没有看到。我还在project-conf文件中激活了DevPack。 我使用电池通过USB连接到计算机的调试器来操作设备。 我感谢各位提出的建议

此致

我希望我没有违反任何论坛规则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的软件示例是什么?您遵循的是哪一本指南? 是否正确配置了COM端口(11.52万,RTS/CTS,8,1)? 您是否能够通过调试器devpack使用闪存编程器2检测/刷新您的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试下载连接的二进制文件(即Contiki OS中的UDP客户端示例),以查看是否可以从CC2650STK-CC-DEVPACK-Debugger看到UART输出。

    e2e.ti.com/.../udp_2D00_client.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我说得对,您将无法将CC2650 BLE堆栈与Contiki操作系统配合使用。 如果您需要BLE,则可能需要坚持TI-RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了cc26xx示例,演示和Web演示。 我  可以 使用Falsh Programmer 2对设备进行闪存。 我可以通过对LED进行编程来确认其工作正常。 我还可以通过使用TI Code Composer Studio中的UART回波示例来确认正确的COM端口配置,该示例工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将附加的二进制文件下载到CC2650STK,是否会看到UART输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚试过,终端中没有任何输出,我想知道我是否做了完全错误的事情。 我应该期待什么类型的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该会在 sunmaysky.blogspot.tw/.../how-to-run-contiki-udp-serverudp-client.html中看到UART输出,如屏幕截图