This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:电路中的RST引脚布线

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590268/cc2530-wiring-rst-pin-in-circuitry

部件号:CC2530

您好,

我一直在尝试让SystemResetSoft()功能正常工作,但CC2530似乎没有重置程序。 现在我只有一个CC2530板,RST引脚没有连接到任何设备。 如何连接RST引脚,以便在调用SystemResetSoft()时重置程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用SystemResetSoft()重置CC2530没有问题。 无论如何,您可以尝试使用SystemResetSoft()而不是SystemResetSoft()来重置CC2530。