This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:2592:CC2538-CC2592EMK:2592:

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589616/cc2538-cc2592emk-cc2538-cc2592emk

部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592

我正在寻找一款与Ubiqua Packet Analyzer非常相似的分析仪。

我最感兴趣 的是‘图形视图’。 是否有类似的,更便宜的ZigBee分析仪,它以图形方式显示节点如何与协调器连接?

Ubiqua数据包分析仪非常出色,但非常昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用Wireshark和Zboss充当Zigbee嗅探器,但没有“图形视图”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈先生。 我探索了Perytons协议分析仪,但它们更昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Perytons协议分析仪的价格非常昂贵。