This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:8小时后,CC2530轮询速率停止并处于纯睡眠模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589623/cc2530-after-8-hrs-cc2530-poll-rate-stops-and-is-in-plain-sleep-mode

部件号:CC2530

您好,

我测试并注意到,当CC2530连接到电源超过8小时(或多或少)时,CC2530将停止轮询速率,并且将保持休眠模式。 为什么轮询率停止? 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在应用程序中调用NLME_SetPollRate? 如何知道设备未轮询? 是否使用数据包嗅探器进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用示波器,我再也看不到更多轮询率的峰值。 另外,当我从集线器向CC2530发送命令时,CC2530不会收到该命令。 如何设置NLME_SetPollRate?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NLME_SetPollRate是一个用于更改轮询速率的API。 我询问您是否使用它来了解轮询速率是否意外设置为0。 如果不在应用程序中调用NLME_SetPollRate,这不是问题。 我建议您在看到设备未进行轮询时确保应用程序仍在运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它正在进行轮询,直到8小时以上(更多或更少)。 我设置-DPOLL_RATE=1000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现此问题时,您是否尝试检查CC2530上的应用程序是否仍在运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信这是因为当我按下连接CC2530的按钮时,民意调查率再次开始恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法根据你的描述判断发生了什么。 我还建议您使用TI数据包嗅探器或Ubiqua协议分析器来检查在发生此问题之前发生的空中情况。