This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520+CC2591的2591的PSD

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589397/cc2520-psd-of-cc2520-cc2591

部件号:CC2520

您好,

我的一位客户正在进行ETSI测试,但PSD失败。

 CC2520+2591的2591的PSD大约为16dbm/MHz,超过了CE的10dBm/MHz限制。

请发表评论。

巴西 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据应用手册SWRA229 (表7.2 -第7.2 节),需要断电以符合FCC标准。 请参阅表7.2 了解不同频率下的回退功率级别。 我希望 获得通过CE法规所需的类似回退功率。

    以下是应用手册SWRA229的链接。

    http://www.ti.com/lit/an/swra229a/swra229a.pdf

    谢谢!

    下午