This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:通过CC调试器对CC2530进行编程

Guru**** 2604165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589424/cc2530-programming-of-cc2530-via-cc-debugger

部件号:CC2530

大家好,支持!

我们已经连接 到CC调试器,但无法连接到目标,请告知,评估板电源来自USB电源 。

我连接到P2和P3都无法连接,但使用SmartRF闪存编程器时可以连接

请参阅第50页 (SmartRF05评估板用户指南),我们焊接了R30,以便使用EM模块,并已从CC调试器获得电源,但测量P3 时没有DUT_VCC,即零电压。

从演示套件中,我不知道连接何处,以便DUT_VCC获得电压,请给出建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在硬件连接上拍照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P3 (外部SOC调试器)用于调试应用程序/将其下载到外部SOC。 您应该将其连接到CC2530,而不是CC调试器。