This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:CC2650DK OTA (无线)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588720/cc2650dk-cc2650dk-ota-over-the-air

部件号:CC2650DK

您好,

我想问一下,此开发套件是否可用于在不使用任何外部设备(Flash)的情况下执行OTA。 我找到的信息是基于CC2538芯片,但没有关于如何在CC2650上实施该芯片的文献。 此外,是否支持 Linux支持OTAVSERVER PC Tool?

希望你能帮我。

此致,

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC26xx上只有128K字节,不足以支持OTA,因此您必须使用外部闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538的情况是否相同?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2538DK使用512K字节CC2538,因此有所不同。 在CC2538DK上执行OTA时,您不必使用外部闪存。