This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 Zigbee终端设备休眠模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588920/cc2530-cc2530-zigbee-end-device-sleep-mode

部件号:CC2530

您好,

 我正在尝试将CC2530作为终端设备运行,它应该始终处于休眠模式。当有GPIO中断时,它应该唤醒并读取基于UART中断的UART,并将数据发送给协调员,然后返回到休眠模式。

但我总是得到DPOLL_RATE ,它正在唤醒控制器,如何停止此计时器?

如何设置GPIO中断以从睡眠模式唤醒?

谢谢!

Purnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    f8wconfig.cfg中的set -DPOLL_RATE=0将停止轮询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将GPIO中断配置为从睡眠模式唤醒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考hal_key.c