This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/589098/cc2530-cc2530

部件号:CC2530

CC2530 TI工具Z -工具使用。
模块刻录\ Z -堆栈主页1.2 .2a。 4.4539万 \ Projects \ ZStack \ ZAP \ ZNP - HexFiles \ CC2530 \ CC2530ZNP - Pro. 十六进制固件。
0.4 0.2 0.3 2.0 0.5 通过串行端口流量控制器连接到GND。
使用z-tool调试工具,我们必须使用几次(通常找不到设备),设置11.52万 n 8 1 RTS/CTS。 不知道为什么。
在连接成功时设置,毕竟没有错误,直接连接串行端口工具能够识别串行端口,内部的ztool也能识别串行端口,但在提示“找不到设备”时连接。
值得注意的地方是什么? 或详细的手册。我的主要操作符合ZStack手动操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到与您描述的相同的问题。 我建议您尝试自己构建ZNP。