This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:OSAL写入/读取示例

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588992/cc2530-osal-write-read-example

部件号:CC2530

您好,

我想知道是否有代码示例演示如何将变量保存到CC2530 SampleLight程序的内存中? 我不熟悉osal写入/读取函数的用法,我想知道我会在参数中放入哪些值。 例如,如何使用osal保存值"x=1"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用osal_NV_write()和osal_NV_read()来实现此目的。 以下代码是在NV上写入/读取字节的示例

    UINT8 NV_test=0x78;
    UINT16 NV_test_id=0x0401;
    OSAL_NV_item_init(NV_test_id,1, NULL);

    OSAL_NV_WRITE (NV_TEST_id,0,1,&NV_TEST);
    OSAL_NV_READ(NV_test_id,0,1,&NV_test);