This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:将外部传感器连接到CC2630

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588622/cc2630-connect-external-sensor-to-cc2630

部件号:CC2630
“线程: CC2650,Z-stack”中讨论的其它部件

大家好,

我要将模拟外部传感器连接到CC2630模块,传感器应连接在哪个引脚I上?

是DIO23 - DIO30吗? 我可以从哪个API获取ZStack内核中该引脚的数据?

使用 ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\HomeAutomation\SensorTag样例作为此类项目的基础是否正确?

谢谢您的回复

此致

Tonny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要连接哪种传感器? 它是否仅需要单个模拟输入(即 ADC),还是使用了i2c/SPI/ETC之类的接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIO23-30专用于ADC。 如果您的传感器输出模拟信号,您可以连接其中一个。 如果您的传感器使用I2C/SPI接口,您可以为I2C或SPI配置任何引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    它仅为模拟输出。

    嗨,YK:

    ZStack处理ADC输入的功能是什么? 是HalAdcRead()吗?

    谢谢您的回复
    此致
    Tonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    如果我想在CC2630中除目标处理器型号外使用ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\HomeAutomation\SensorTag示例,是否有任何更改?

    因为我在示例中看到它是作为CC2650源cmiw写入的

    谢谢您的回复
    此致
    Tonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650的示例可以直接在CC2630上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,YK:

    CC2650和CC2630中使用的寄存器和PIN是否相同?

    谢谢您的回复
    此致
    Tonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您运行Z-Stack,它们是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,YK:

    我尝试从ZStack获取Hal_ADC API,但标题会转到很多地方...
    在哪里可以获得注册信息? 要读取哪个寄存器以获得ADC值?
    或者,您是否有办法使用hal_ADC API?

    谢谢您的回复
    此致
    Tonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc26xx没有hal_adc API。 我认为您必须直接在TI RTOS中使用ADC驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,YK:

    我可以从TI-RTOS获取ADC驱动程序并将其放入ZStack应用示例吗?
    您是否有如何从TI-RTOS获取API并将其放入ZStack的示例?

    谢谢您的回复
    此致
    Tonny