请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题: CC2531中讨论的其他部件
工具/软件:Starterware
用户(笔记本电脑/PC/移动设备)应将控制信息(AC开/关)发送到云。
云应将相同内容发送至物联网网关。
物联网网关应将此信息发送至配备IR传感器的物联网节点,并将其放置在靠近交流电源的位置
物联网节点应根据用户命令控制AC,并通过网关和云向用户确认。
由于信号强度问题,请勿建议使用GSM。
我有CC2650 RF模块和BeagleBone ARM335x网关。
如果您对此有其他选择,请向我建议,必要的协议从云到网关,从网关到节点 ,以及需要实施的设备
用户(笔记本电脑/PC/移动设备)应将控制信息(AC开/关)发送到云。
云应将相同内容发送至物联网网关。
物联网网关应将此信息发送至配备IR传感器的物联网节点,并将其放置在靠近交流电源的位置
物联网节点应根据用户命令控制AC,并通过网关和云向用户确认。
由于信号强度问题,请勿建议使用GSM。