请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的支持人员:
现在,我们对高温环境进行测试。
我们发现,在95℃以上的高温下,1.2 v.2a ZStack的初始化时间将为80毫秒,但如果在正常温度下,则仅为35毫秒。
而当前的消耗对我们来说非常重要。
所以我们检查源代码,发现我是否使用函数MAC_Init()来替换ZMacInit(),并且初始化时间保持在35mS中。
我想知道的是ZMacInit()函数可以改变不同温度之间的执行时间。
我找到了调用MAC_Init();和MAC_InitDevice();的ZMacInit()函数。
您能否告诉我此问题的答案是什么?