This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:控制ECN28J60卡

Guru**** 2550560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/588260/cc2538dk-control-ecn28j60-card

部件号:CC2538DK
主题: CC2538中讨论的其他部件

我正尝试使用CC2538DK +ECN28J60以太网卡建立在线家庭自动化系统,并搜索代码示例或学习如何在两个芯片之间相互通信并发送和接收数据包的地方

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在CC2538上运行什么协议? 是Zigbee吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的Zigbee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道Contiki/6lbr实施了与CC2538DK连接的ENC28J60。 您可以自行参考和移植。