This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否可以禁用ROM bootloader中的读取命令?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586893/cc2538-can-read-command-from-rom-bootloader-be-disabled

部件号:CC2538

 根据CC2538 ROM用户指南,bootloader支持command_memory_read (0x2A)。 是否可以禁用它?

我们打算使用ROM bootloader进行现场固件更新,但如果无法禁用闪存读取,则不能接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此帖子应有助于解决您的问题:
    e2e.ti.com/.../41.0151万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我的无知,但您在帖子中链接了,指出可以锁定闪存页以进行写入,并且可以锁定调试接口。
    它没有说明通过串行引导加载程序读取的信息。
    粗略地说,可以禁用引导加载程序,但它可以用于现场固件更新。

    此致,
    Milivoje Bulajic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在www.ti.com/.../swru319c.pdf的“锁定位”页面中的“8.6 Tm2 ROM引导加载程序后盖配置”部分 ,您可以将“启用位”设置为0,这将禁用后盖和引导加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它不能用于更新。 8.8 部分中有一句话:

    对于需要现场可编程性的应用程序,免版税引导加载程序可用作应用程序加载程序并支持现场固件更新。

     

    如果我错了,请更正mi,但如果安全度量工具,则无法使用ROM bootloader进行现场更新。

    此致