请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC2650 主题中讨论的其他部件:CC2650, UNIFLAASH
你(们)好
我想将cc2650转换为6LoWPAN网关。 我可以看到在LBR平台中有cc26xx平台。 我需要使用enc28j60将cc2650 launchpad连接到以太网,如在此处的链接 www.thingsquare.com/.../中所做的那样
如果有人能指导我如何找到cc2650的代码,我将不胜感激。
提前感谢。 :)