请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部件:Z-stack
尊敬的各位:
目前我想在CC26xx设备中开发ZigBee应用,启动它时我有几个问题。
1.对于像我这样的新手,在开发基于ZStack的ZigBee应用时,我是否必须使用“ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\Core\Thread \CC26xx”中的ZStackCore,并将应用程序置于其之上?
2.从应用到ZStackCore的连接点是什么? 如何将应用程序与ZStackCore链接? 因为如果您看到使用 CC26xx示例中的SampleSwitch的示例,则还需要加载ZStackCore。
感谢您的帮助
此致
Tonny