主题中讨论的其他部件:Z-stack,
您好,
我正在尝试使用P1_6和P1_7上的UART 1配置CC2530 Z-stack。
我正在使用Z-Stack 1.0 genericAPP应用程序。我在P_6处没有任何输出。如何获取RX数据? 我需要添加事件或任何其他方法吗?
下面是我的UART 1配置代码。
字符MessageData[]="Hello";
haluARTCfg_t uartConfig;
uartConfig.configured =真;
uartConfig.baudrate = HAL_UART_BR_11.52万;//HAL_UART_BR_1M;
uartConfig.FlowControl =假;
uartConfig.flowControlThreshold =48;
uartConfig.Rx.maxBufSize = 128;//max如果启用了DMA,则不要认为是,而是以防万一
uartConfig.TX.maxBufSize = 128;
uartConfig.idleTimeout =6;
uartConfig.intEnable =正确;
uartConfig.callBackFunc = UartProcessData;
PERCFG &=~0x02;
HalUARTOpen (HAL_UART_PORT_1,&uartConfig);
HalUARTWrite (HAL_UART_PORT_1,MessageData,5);