This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:2592:奇怪的连接问题。 路由问题??

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530-CC2592EM-RD, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586594/cc2530-cc2592em-rd-strange-connection-problem-routing-problem

部件号:CC2530-CC2592EM-RD</s>2592
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我有Zegbee网络。  它连接到路由器(ZR),ZC和相同的Zed。  

打开系统电源时,我可以看到从Zed到ZC的所有网格 ,然后关闭ZC电源。 打开ZC电源后,Zed 不会获得APSAcknoleg (错误代码0xb7)。 但是ZC从Zed得到了mesege。 (我通过LED,调试器和嗅探器来控制)如果我从ZC向Zed发送消息,这位按摩师是正确的,去Zed吧。 如果我从Zed向ZC发送消息,那就不会收到任何确认。

如果我关闭所有 ZR电源 ,ZSED将开始发送正确的消息。

在本实验中,我将 CC2530-CC2592EM-RD与2592与ZNP -固件连接到我的主机UC。  

软件版本为 Z-Stack Home 1.2 .2a.4.4539万。

缺省情况下编译选项。

仅更改两个选项。 它们未加评论。 (默认情况下,它们是cmeded)

-dsrc_rtg_expire_Time=255

//-DMX_RTG_SRC_Entries =100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在发现此问题时使用Ubiqua Packet Analyzer检查APS ack是否通过无线方式发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,我们使用Ember Sniffer。 我可以看到从ZC到ZR bot的回放,而不是从ZR到Zed。 (当我关闭Zed CHANGE父项ZC时)
    并且! 如果Zed的父项为ZR,则在这种情况下一切正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的所有ZC,ZR和Zed是否都在运行TI Z-Stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 这都是ZNP。 和测试硬件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以附加Sniffer日志并指定您看到从ZC到ZR bot而不是从ZR到Zed重播的数据包编号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,这是不一样的。 此嗅探器的格式不易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有嗅探器日志,我将无法帮助您进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试着让嗅探器屏幕变得简短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附加嗅探器文件而不是屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是屏幕短信息。

    您可以在第一张图片(ZC和Zed)上看到一切。 我们可以看到消息(ZCL)之后,我们可以确认AP。

    下一张图片Zed更改父项。 (在网络开始后,Zed加入ZC。 我退出ZC,然后Zed重新加入ZR。 重新加入后,我打开了ZC。) 如何查看ZC不发送任何APS Ack。

    和最后一张图片。 在此图中,Zed已加入ZR (启动网络后的第一次),在本例中,所有消息都正确。 我们可以看到从Zed到ZR到ZC的全部事务,然后返回...

    我无法理解这种情况...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRVISION页面上的图片