This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2630:SDK用于启动TI CC2630的软件开发

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586548/starterware-cc2630-sdk-to-start-software-development-of-ti-cc2630

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:Starterware

您好,

我在TI网站上进行了搜索,但找不到SDK/示例项目,该项目将帮助我开始C2630的软件开发。 我已经为它下载了TI-RTOS,但也需要有使用指南。

谢谢

Bhavdipsinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要在CC2630上开发Zigbee应用程序,可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-Stack 1.2 .2a ,其中包含CC26xx的Z-Stack HA示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的回复。 我不使用IAR,因此Z-stack仅适用于空气,您是否建议其他解决方案?

    谢谢
    Bhavdipsinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您打算在CC2630上运行什么SW堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我想实施ZigBee Mesh网络,一些ADC引脚,I2C和CC2630的其他外设。
    我需要有关如何开始使用的指导,然后我将开发ADC扫描和其他逻辑的其余部分。

    谢谢
    Bhavdipsinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack示例只能由IAR构建。 如果您不想购买IAR,则可以使用ZAP-ZNP架构,您可以参考Z-Stack文档文件夹中的Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf。 但是,ZAP-ZNP意味着您需要一个额外的MCU作为ZAP与CC2630通信(作为ZNP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回复。 将检查它。

    但没有IAR,我们就不需要将外部MCU与CC2630配合使用。 TI员工说无需MCU即可进行ZigBee开发,他们在哪里。

    除此之外。 感谢您的回复。

    此致
    Bhavdipsinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用IAR,您可以构建在SOC模式下运行的Z-Stack示例,而无需额外的MCU。