This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310EMK:具有ENC28J60的CC1310EMK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/585942/cc1310emk-cc1310emk-with-enc28j60

部件号:CC1310EMK

大家好, 我想用CC1310EMK ENC28J60连接到6lbr web服务器。 目前,我只有一个连接到6lbr lite。 CC1310EMK ENC28J60是否有监控cc26xx-web-demo的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否尝试过参考GitHub页面进行此演示? 它确实说它应该支持任何基于CC26xx/CC13xx的主板:

    github.com/.../cc26xx-web-demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试运行cc26xx-web-demo以加入运行6lbr Lite的LAUNCHXL-CC1310+ENC28J60,并且它可以正常工作。 我需要做的唯一修订是在project-conf.h中构建cc26xx-web-demo时将"#define RF_core_Conf_channel 25"更改为"#define RF_core_Conf_channel 26"。