This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:来自Contiki Nodes,RPI的远程网站开机自检/获取请求

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/585795/cc2650-remote-website-post-get-request-from-contiki-nodes-rpi

部件号:CC2650

您好,

我有一个小的节点网络正在运行,我正在尝试向远程Web服务器发送定期数据包,我的问题是什么是更新远程Web服务器的最佳方式? 哪些是好的指南/信息?

我的设置: Internet ->在RPI上运行的6lbr (在路由器模式下设置)->2650 SLIP路由器->2650节点

节点处于深度睡眠模式。

我希望能够向 http://mywebsite.com/index.php?device=value1&status=value2&temp=tempV1发送http帖子或获取请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为有很多方法可以实现这一目的,我建议您使用MQTT协议。 您可以运行MQTT服务器,当它收到消息时,您可以使用它来更新您的Web。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai

    请帮帮我  

    cc26xx Web演示的MQTT客户端无法正常工作,运行时我没有收到任何消息    在边缘路由器(BeagleBone black无线)上使用"sudo tcpdump -i eth0 -v -X port 1883",收到零个数据包  

     我在 sunmaysky.blogspot.ie/.../running-6lbr-on-cc2538dk-with-enc28j60.html上2538上按照您的教程  来配置sensortag cc2650stk  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行cc26xx-web-demo后是否可以访问该网页?