This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZNP是否适合用作网络协调器?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/585772/cc2530-is-znp-suitable-for-use-as-network-coordinator

部件号:CC2530

您好,大家

ZNP 适合用作网络协调器?

ZNP堆是2048字节的RAM,并到达7.9 KB ,;coordinate heap reache 3072 KB Consuming 7.4 KB of the RAM?
此外 ,ZNP分配的RAM路由列表也相对较小,根据TI 400节点网络配置,它是否可以 配置 大型网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZNP-ZAP体系结构与SOC协调模式不同,但运行大型网络应该没有问题。 ZNP-ZAP需要额外的主机MCU来与ZAP相同,但SOC不需要。