This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:是否可以读取信标有效负载?

Guru**** 2796075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1092999/cc1352r-is-it-possible-to-read-beacon-payload

部件号:CC1352R

我想访问Zed侧的信标有效载荷,并读取所有可用的EPID,就像扫描仪一样。

我已注册

zdoCBReq.HS_beaconNotIndCB =真;
zdoCBReq.beaconNotIndCB =正确;

并将断点设置为

案例zstackmsg_Cmdids_ZDO_Bacon通知_IND

在 zclSampleSw_processZStackMsgs()中

但不管用。 也许我错过了一些东西。

是否可以读取信标有效负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    请 注意 ,zstackmsg_Cmdids_ZDO_Betch_notify_IND只能通过处理设备网络发现请求来设置,因此,在 设置scanChannels和scanDuration参数后,您的应用程序需要调用Zstackapi_DevNwkDiscReq (这与BDB转向过程不同)。  我还建议您关闭"项目属性"中的优化功能,以进一步帮助您进行调试工作。

    此致,
    Ryan