This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P]设备连接到路由器,但未显示在关联设备列表中。

Guru**** 2980890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1095793/cc2562p-device-connects-to-router-but-doesn-t-show-up-in-associated-device-list

您好,

我购买了一个用于照明的Nodon继电器,它连接到我的ZigBee网络。

成功(?) 加入网络。

<RX>10:14:53.14 COM4 ZDO_SRC_RTG_IND (0x45C4)
    DstAddr: 0x3EB0
    Relay Count: 0x00
    Relay List

<RX>10:14:54.11 COM4 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND (0x45C1)
    SrcAddr: 0x3EB0
    NwkAddr: 0x3EB0
    IEEEAddr: 0x9035EAFFFEA1E4A8
    Capabilities: 0x8E
 

但是当我运行一个UTIL_GET_DEVICE_INFO时,它不会出现。

<RX>10:16:03.2 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
    Status: SUCCESS (0x0)
    IEEEAddr: 0x00124B001CD4AA81
    ShortAddress: 0x0000
    DeviceType: COORDINATOR, ROUTER, END_DEVICE (0x7)
    DeviceState: DEV_ZB_COORD (0x9)
    NumAssocDevices: 0x01
    AssocDevicesList: 0x8DB8

当我运行切换命令(0x01 0x01 0x02)时,我得到此响应,但没有任何反应。

<TX>10:17:02.33 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
    DstAddr: 0x3EB0
    DestEndpoint: 0x01
    SrcEndpoint: 0x01
    ClusterID: 0x0006
    TransID: 0x01
    Options: 0x00
    Radius: 0x1E
    Len: 0x03
    Data: ... (0x01, 0x01, 0x02)

<RX>10:17:02.34 COM4 AF_DATA_REQUEST_SRSP (0x6401)
    Status: afStatus_SUCCESS (0x0)

<RX>10:17:02.34 COM4 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
    Status: afStatus_SUCCESS (0x0)
    Endpoint: 0x01
    TransID: 0x01

有什么建议?

B.R.

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用嗅探器来检查空气中发生的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题。

    在NETWORK_STEING之前执行AF_REGISTER时,我忘记输入配置文件ID 0x0104。

    现在一切都很完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luca,

    感谢您提供更新。  请记住,未作为邻居或子节点直接连接到节点的设备不会显示在关联的设备列表中。  例如,父级为ZR的Zed不会显示为与ZC关联的设备。  在给定的Zigbee路由层中,这些设备仍然可以进行通信。

    此致,
    Ryan