This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P]奇怪的群集

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1095461/cc2562p-strange-cluster

主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我购买了NodeOn Roller Shutter Node,一切正常。 (链接到它)

我唯一的问题是:当我插入继电器时,我收到 一条0x4481消息,其中包含clusterid 0x1000。 看 了ZigBee群集PDF,我似乎无法理解  

此外:您认为是否有任何方法从继电器节点获取有关卷闸门百分比等的输入。 我已经绑定了0x102,但没有。

fe 27 44 81 0 0 0 10 a 4d 1 1 0 cc 0 37 4 46 0 0 13 9 1 40 7 b2 a4 fe ff ea 35 90 a 4d 1 4 1 2 2 1 a 4d 1d 10 

编辑:查看输入中的群集:  

<RX>11:52:31.72 COM4 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP (0x4584)
    SrcAddr: 0x581D
    Status: ZDP_SUCCESS (0x0)
    NwkAddr: 0x581D
    Len: 0x18
    Endpoint: 0x01
    ProfileID: 0x0104
    DeviceID: 0x0202
    DeviceVersion: 1 (0x1)
    NumInClusters: 0x07
    InClusterList: 0x0000, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0102, 0x1000, 0xFC57
    NumOutClusters: 0x01
    OutClusterList: 0x0019

什么类型的设备ID是0x0066? 我可以在线找到完整列表吗?

<TX>11:56:36.72 COM4 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ (0x2504)
    DstAddr: 0x581D
    NWKAddrOfInterest: 0x581D
    Endpoint: 0xF2

<RX>11:56:36.73 COM4 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ_SRSP (0x6504)
    Status: afStatus_SUCCESS (0x0)

<RX>11:56:36.74 COM4 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP (0x4584)
    SrcAddr: 0x581D
    Status: ZDP_SUCCESS (0x0)
    NwkAddr: 0x581D
    Len: 0x0C
    Endpoint: 0xF2
    ProfileID: 0xA1E0
    DeviceID: 0x0066
    DeviceVersion: 1 (0x1)
    NumInClusters: 0x01
    InClusterList: 0x0021
    NumOutClusters: 0x01
    OutClusterList: 0x0021

此致,

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x1000是ZLL调试群集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关于什么?  

    它对我 的任何属性报告是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何通过Z-Tool控制继电器开关? 我想我需要使用AF_DATA_Request,但我真的不知道要插入什么以及如何控制它。

    活动端点:0x01和0xF2

    在作为InputCluster的0x01端点上,我们有0x0102和输出Cluster:0x0019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考ZCL规范来使用 AF_DATA_Request组合ZCLwindow覆盖命令来控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我设置命令的格式吗?

    是否必须激活帧控制的第2位?

    我尝试的命令示例是:0x08 00 05 21 10  ,其中0x21是uint8,10是百分比。 (0x05表示"开始-提升"百分比)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要使用Touchlink调试的ZCL_CLUST_ID_TOUCHLINK,并且对于属性报告不有用。  端点0xF2保留用于Green Power。  设备ID是 ZCL_DEVICEID_WINDOW_Covering,群集0x0102是 ZCL_CLONG_ID_CLUSINS_WINDOW_Covering,这是用于控制和调整自动窗口覆盖的属性和命令,如鼓风机马达,自动阴影和遮阳帘。  Z-Stack提供了一个zcl_ccl件 模块,因此,从该模块可以进一步了解数据包的结构以及要发送的值。  请参阅 zclCloses_Send[UpOpen/CDownClose/WindowStop]-> zclCloses_WindowOveringSimpleReq, zclCloses_SendGoTo[Life/Tilt]Value -> zclloses_WindowCoveringSendGoToValueReq和zClcloses_SendGoTo[Life/SendPercentReq -> zclingSendPercentSendPercentReq。  从这些命令中可以找到适用于此设备的命令和格式。  请确保运行嗅探器以帮助调试,此外,它还有助于嗅探已知工作系统的交互,以便更好地了解预期的数据包结构和交互。  0x21是 ZCL_datatype_UINT16,而不是 ZCL_datatype_UINT8 (即0x20),也许最好从简单的启动/关闭开始,最多工作一个百分比。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我通过Z-Tool尝试过此操作。  

    <TX>03:34:39.41 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
        DstAddr: 0xA6AD
        DestEndpoint: 0x01
        SrcEndpoint: 0x01
        ClusterID: 0x0102
        TransID: 0x01
        Options: 0x00
        Radius: 0x1E
        Len: 0x03
        Data: ... (0x01, 0x01, 0x00)
    
    <RX>03:34:39.42 COM4 AF_DATA_REQUEST_SRSP (0x6401)
        Status: afStatus_SUCCESS (0x0)
    
    <RX>03:34:39.43 COM4 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
        Status: afStatus_SUCCESS (0x0)
        Endpoint: 0x01
        TransID: 0x01

    但似乎没有回答。 我从0x00开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据包对于ZCL报头(帧控制,序列号,命令)是正确的,不需要任何值。  这应该像  ZCL_CLUST_ID_General _on_off群集的command_on_off_toggle命令一样构建。  我没有进一步的建议,因为已发送命令,但未返回响应,特别是没有嗅探器日志。  如前所述,您应评估已知的工作设置或联系设备制造商了解更多详细信息。

    此致,
    Ryan