This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:防止Zed更改父项

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1095443/cc2530-prevent-zed-from-changing-parent

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

有什么方法可以强制z堆栈(Zed。2)不更改3.0 的父级吗?

例如,已知Aqara传感器有此行为。 他们永远不会改变父项。 一旦他们加入网络,他们就会与他们找到的父网络保持联系,即使他们已离开信号覆盖范围。

我知道Aqara没有使用TI ZStack,我知道它不是ZigBee规范中的标准行为,但在某些情况下,如果您有稳定的网络,它将非常有用。

所以我想知道,是否有任何方法可以用ZStack做到这一点。 例如,设置错过的ACK数量或某些链路质量阈值等。从Zed的角度触发父项更改时,会考虑到任何因素。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    您可以尝试的第一件事是访问f8wConfig.cfg并将MAX_polt_failure_retries设置为其最大值255 (分配给uint8),同时增加polt_rate以允许在孤立进程开始之前父项和子项之间最长的停机时间。  另一个要考虑的选项是从ZDO_SyncIndicationCB中删除bdb_parentLost,但是这尚未进一步评估,因此需要测试是否存在任何异常行为。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan! 正是我需要的提示:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许还有一个相关的问题... 如果轮询不成功是更改父级的主要原因,这是否意味着Zed不进行轮询-轮询率= 0从不更改父级? 例如,它只是偶尔发送一些有关温度或接触等的报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果父项未能确认正在发送的报告,则这也会导致  在Nwk_MAX_DATA_retries尝试后与子项同步的丢失。  如果Zed未在 Nwk_end_dev_timeout_default中发送任何数据,则它将被父级分机过期,必须重新加入网络。   NLME_SetPollRate(1)可用于完成一次性轮询。

    此致,
    Ryan