This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:螺纹版本1.2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652R7, CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1085662/cc2652r-thread-ver-1-2

部件号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:CC1352PCC1352RLAUNCXL-CC1352P1

您好,

CC2652R是否支持1.2 版本的线程?

谢谢!

Koon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koon,

    此问题是否与 线 程上的物质有关?

    如果是,我们知道物质使用线程1.2 ,因此可以说CC2652R7平台支持线程1.2 (在物质环境中)。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,

    CC2652R1怎么样?

    谢谢!

    Koon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koon,

    是的,CC2652R1也应支持线程1.2 ,但这不用作物质SoC (因为物质的闪存占用空间很大)。

    您是否对openthread RCP感兴趣?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,

    对于CC2652R1的边界路由器映像,它是否支持IPv4?

    谢谢!

    Koon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可以设置NAT64服务来支持IPv4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了YK的答复外,您可能还会发现以下内容很有用:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toby您好, 您是否有CC1352的RCP固件,该固件可以与Thread 1.2 配合使用? 目前,我们正在使用“线程1.2 ”测试数百个cc1352设备,但路由器仍然是“线程1.1 ”。  我们希望继续前进,但我们希望使用TI芯片CC1352,而不是其他供应商芯片。 我们希望在计划使用 此频段作为备份链路时继续使用Sub-GHz芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michal:

    您需要CC1352P或CC1352R吗? 您正在使用哪个EVM/启动板?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的提问。 我们正在使用 LAUNCHTXL-CC1352P1和P2 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 一个用于LAUNCXL-CC1352P2的内部构建RCP映像。

    e2e.ti.com/.../rcp_5F00_CC1352P_5F00_2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.out

    我们没有CC1352P1的示例,因为该主板专门针对SUB1-GHz + PA进行了优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobby您好,感谢您提供的固件-它可以直接与最新 的BB Debian 10.3  https://debian.beagleboard.org/images/bone-debian-10.3 OpenThread iot-armhf-OpenThread 4G.img.xz  和2020年04月06日   github.com/.../ot-br-posix.git一起使用

    commit b92b56d30.9586万dbb9138ce2ae0aa5905d7181cdd (9138 (head5905head ->7181 -> main,origine/main,origine/head)

    您能否告诉我,TI是否打算将RCP添加到SDK中?如果  是,我们何时可以实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新!

    是的,我们计划将RCP纳入SDK。
    我现在的估计是6.20 SDK (第二季度末发布)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,这是一个非常好的消息,也是一个非常好的战略决策,我想许多TI客户都会喜欢的:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,几天以来,我一直在使用您 提供的带有RCP固件的CC1352P2 LaunchPad的OpenThread 1.2

    它工作正常,但在运行几个小时后 ,我不时会遇到错误,市场显示为红色,并且线程无法通信,因为wpan0接口也会消失。

    CC1352P2 Launchpad通过套件中提供的USB电缆连接。 BB由5V 5A外部电源供电。 如果我了解如何调试此问题,我将不胜感激。

    4月9日15:45:01 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.333 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:2868,from:96aa25dd6fb8c8df,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 41.0
    4月9 15:45:01 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.333 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df]:1.9788万
    4月9 15:45:01 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.333 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:01 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.333 [i] MLE------- :接收广告(Fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df,0x4000)
    4月9日15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.705 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:2001,from:165d59a3.9479万e78f,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 53.0
    4月9 15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.708 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f]:1.9788万
    4月9 15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.708 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:38.709 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f,0x1000)1000)
    4月9日15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:39.369 [i]网格转发器-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:2e08,from:46c4719ee4300495,430.0495万,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 68.0
    4月9日15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:39.370 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495]:1.9788万
    4月9 15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:39.370 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:02 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:39.370 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495,0xf000)
    4月9 15:45:05 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:41.679 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:99d7,from:2637e3a7eb00c941,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 57.0
    4月9 15:45:05 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:41.679 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:2437:e3a7:eb00:c941]:1.9788万
    4月9 15:45:05 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:41.679 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:05 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:41.679 [i] MLE------- :接收广告(Fe80:0:0:0:2437:e3a7:eb00:c941,0x3c00)
    4月9日15:45:06 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:42.689 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:90ae,from:96aa25dd6fb8c8df,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 43.0
    4月9 15:45:06 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:42.689 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df]:1.9788万
    4月9 15:45:06 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:42.689 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:06 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:42.690 [i] MLE------- :接收广告(Fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df,0x4000)
    4月9日15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:43.895 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:1192,from:165d59a3.9479万e78f,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 50.0
    4月9 15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:43.895 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f]:1.9788万
    4月9日15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:43.895 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1]:1.9788万
    4月9日15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:43.895 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f,0x1000)1000)
    4月9 15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.182 [i]网格转发器-:已发送IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,to:0xf000,sec:yes, PRIO:低
    4月9 15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.182 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.183 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:fb6c:69ec:bfb8:588d]
    4月9 15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.209 [i]网格转发器-:收到IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,from:0xf000,sec:yes, PRIO:正常,RSS:- 51.0
    4月9 15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.209 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:fb6c:69ec:bfb8:588d]
    4月9日15:45:07 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.209 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.518 [i]网格转发器-:已发送IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,to:0x3c00,sec:yes, PRIO:低
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.518 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.518 [i] MeshForwarder-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:241:e976:aeb4:8cb8]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.546 [i]网格转发器-:收到IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,from:0x3c00,sec:yes, PRIO:正常,RSS:- 51.0
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.548 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:241:e976:aeb4:8cb8]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.548 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.552 [i]网格转发器-:已发送IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,to:0xf000,sec:yes, PRIO:低
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.556 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.556 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:fb6c:69ec:bfb8:588d]
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.571 [i]网格转发器-:收到IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,from:0xf000,sec:yes, PRIO:正常,RSS:- 51.0
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.571 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:fb6c:69ec:bfb8:588d]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.571 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.808 [i]网格转发器-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:c478,from:46c4719ee4300495,430.0495万,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 66.0
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.808 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495]:1.9788万
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.808 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.808 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495,0xf000)
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.927 [i]网格转发器-:已发送IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,to:0x3c00,sec:yes, PRIO:低
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.931 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.931 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:31c4:34c8:E41:2570]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.960 [i]网格转发器-:收到IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,from:0x4000,sec:yes, PRIO:正常,RSS:- 51.0
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.963 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:31c4:34c8:E41:2570]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:44.965 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.063 [i]网格转发器-:已发送IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,to:0x3c00,sec:yes, PRIO:低
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.064 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.064 [i] MeshForwarder-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:241:e976:aeb4:8cb8]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.091 [i]网格转发器-:收到IPv6 ICMP6 msg,len:104,chksum:0000,from:0x3c00,sec:yes, PRIO:正常,RSS:- 50.0
    4月9 15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.091 [i]网格转发器-:src:[fd36:dc0b:efb6:1:241:e976:aeb4:8cb8]
    4月9日15:45:08 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.091 [i]网格转发器-:DST:[fd36:dc0b:efb6:1:1798:9986:49b1:8249]
    4月9日15:45:09 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.565 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:4c82,from:2637e3a7eb00c941,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 54.0
    4月9 15:45:09 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.567 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:2437:e3a7:eb00:c941]:1.9788万
    4月9 15:45:09 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.570 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:09 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:45.570 [i] MLE------- :接收广告(Fe80:0:0:0:2437:e3a7:eb00:c941,0x3c00)
    4月9 15:45:11 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.128 [i]网格转发器-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:8909,from:165d59a3.9479万e78f,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 48.0
    4月9 15:45:11 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.132 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f]:1.9788万
    4月9 15:45:11 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.132 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:11 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.132 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:0:145d:59a3:9479:e78f,0x1000)1000)
    4月9日15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.627 [i]网格转发器-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:6baf,from:46c4719ee4300495,430.0495万,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 60.0
    4月9 15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.627 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495]:1.9788万
    4月9 15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.627 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.628 [i] MLE------- :接收广告(fe80:0:0:0:44c4:719e:e430:495,0xf000)
    4月9日15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.827 [i] MeshForwarder-:收到IPv6 UDP消息,len:97,chksum:4a68,from:96aa25dd6fb8c8df,sec:no, PRIO:Net,RSS:- 45.0
    4月9 15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.827 [i]网格转发器-:src:[fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df]:1.9788万
    4月9 15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.827 [i]网格转发器-:DST:[FF02:0:0:0:0:0:0:1 ]:1.9788万
    4月9日15:45:12 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:48.828 [i] MLE------- :接收广告(Fe80:0:0:0:94aa:25dd:6fb8:c8df,0x4000)
    4月9日15:45:13 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:50.069 [W]平台--- :对讲机TX超时
    4月9日15:45:13 BeagleBone otbr-agent[1453]:16:26:50.083 [C]平台--- :BSD TCP function() at radio_spinel_impl.HPP:2236: RadioSpinelNoResponse
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils---:正在运行0.3。0-cafd9a7a8a
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils---:线程版本:1.2 .........0
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils--:线程接口:wpan0
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils---:主干接口:eth0
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils--:对讲机URL:spinel+hdlc+UART:///dev/ttyACM0
    4月9日15:45:31 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:[info]-utils---:对讲机URL:trel://eth0
    4月9日15:45:33 BeagleBone otbr-agent[1.4527万]:50D.09:31: 12.973 [C]平台--- :BSD TCP function() at radio_spinel_impl.HPP:2236: RadioSpinelNoResponse
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:运行0.3 .0-cafd9a7a8a
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:线程版本:1.2 .........0
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:线程接口:wpan0
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:主干接口:eth0
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:对讲机URL:spinel+hdlc+UART:///dev/ttyACM0
    4月9日15:45:47 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:[info]-utils--:对讲机URL:trel://eth0
    4月9日15:45:49 BeagleBone otbr-agent[1.4541万]:50D.09:31:29.072 [C]平台--- :BSD TCP function() at radio_spinel_impl.HPP:2236: RadioSpinelNoResponse
    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色LED是否仍在切换?
    这可以帮助我们了解设备是否挂起。

    您是否可以尝试实际按下RST按钮? (位于微型USB端口附近)。
      执行此操作后是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,我们将RCP设备更改为其他供应商(没有对BeagleBone路由器进行任何更改) ,我们注意到从边界路由器到终端设备的ping RTT 从45毫秒下降到15-17毫秒。 我们进行了24小时测试,它看起来运行非常稳定(我们用作终端设备LPSTK CC1352R)。 由于我们要处理的问题,我们将转至CC2652R7并再次执行测试。 如果 出现问题,我们将 提示您LED是否切换,如果出现问题,我们将使用RST按钮。