This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:如何在SDK 6.10 中使用CC2651P3RKP?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1094808/cc2651p3-how-to-use-cc2651p3rkp-in-sdk-6-10

部件号:CC2651P3
主题中讨论的其它部件:sysconfig,, CC2651R3

SDK 6.10 上的sysconfig库不支持 CC2651P3RKP,如何将 CC2651P3RKP添加到SDK 6.10 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Aries,

    这是sysconfig目前的已知限制,请参阅   《Z-Stack迁移指南》中的CC26x1x3模块。  当前的建议是导入LP_CC2651P3项目,将.syscfg更改为引用LP_CC2651R3,并且不要使用IOID 23到30。

    此致,
    Ryan