This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在SDK 6.10 中,shortAddrEntry和extAddrEntry仍限制为5

Guru**** 2589280 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aries:

    您是对的,由于需要在上一季度处理其他优先事项,因此必须将此功能推回v 6.20 SDK。  我对这一问题所造成的失望表示歉意,因为我以前曾说过,现在将更新这一问题。

    此致,
    Ryan