This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:RemoTI示例程序仍在运行?

Guru**** 2988840 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2531, CC2530, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1093380/cc2531-remoti-sample-program-still-functional

部件号:CC2531
主题中讨论的其他部件: RemoTI, CC2530, Z-stack, CC2538

您好,

我正在尝试学习如何使用我的802.15 2531创建/发送Zigbe/CC'4数据包。 我从RemoTI软件包附带的示例程序Remote Control + Network Processor示例程序开始,但RC/RNP通信似乎不再起作用。 我没有看到来自遥控器或RemoTI网络处理器的任何通信。 这是预期的,还是RemoTI代码已过期?

如果太过时,我是否可以尝试其他程序? 现在我只是想制作一个基本的节目来广播Zigbee数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我假设RemoTI在正确的依赖关系和固件下仍可运行,但自2014年以来,TI一直未投资或进一步开发此解决方案。  我建议您使用 Z-Stack 3.0 2和ZNP项目以及Z-Tool来评估发送通用Zigbee数据包的情况。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我刚刚拥有CC2531,这是否也有效? 许多文档甚至针对 简单的项目 SampleLight引用了CC2538EM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它仅适用于CC2531。  Z-Stack 3.0 .................2支持多个CC253X器件,而CC2538是另一个选项,与CC2530/1 805118051 MCU内核相比,具有ARM Cortex M3内核,并存在其他差异。  CC2531也提供了相同的应用项目示例。

    此致,
    Ryan