This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZCL_CMD_EXCL_ATTRS_RSP命令无法正确处理

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1097845/cc2652p-zcl_cmd_discover_attrs_rsp-command-can-t-be-correctly-processed

部件号:CC2652P

在函数"zclParseInDiscAttrsRspCmd"中,此描述"dataLen应为sizeof(zclCfgReportStatus_t)"的倍数不 正确。  "sizeof(zclCfgReportStatus_t)"应为"sizeof(zclDiscoverAttrInfo_t)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您报告您的发现。

    我将确保团队能够看到此反馈。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈,我将与我们的堆栈开发团队分享。

    谢谢!
    Toby