This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:Z-Stack 3.0 ZC的温度传感器报告问题。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1097108/cc2652r-temperature-sensor-reporting-questions-with-z-stack-3-0-zc

部件号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:Z-stack

我使用CC2652R1 LaunchPad作为“金色Zed”,它以zed_temperaturesensor (5_20_00_52)版本刷新。

我下载的Zigbee Linux Gateway是Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.ru。 我已经在 x86 PC主机上进行了本机构建,并与另一 台CC2652R1 LaunchPad进行了交谈,该启动盘通过USB以"ZC"的形式刷新了标准ZNP FW。

Z-Stack Linux网关使用zigbeeHAgw脚本启动并正常运行。

我有另一个温度传感器(如"test Zed")与上面的"golden Zed"和"ZC"进行交叉检查,有两个问题。

1.对于Zed主动报告温度值,"golden Zed"知道"ZC"端点编号,但"test Zed"不知道。 因此,两者都具有无线报告属性数据包,但"测试Zed"无法通过正确的温度值,因为目标端点编号不正确。 我检查嗅探器日志,但没有看到相关的数据包信息。 我的问题是:ZC如何在加入后将其端点编号传递给Zed?

2.对于Zed被动报告温度值,我 使用start_application脚本和切换A/A键 进行测试。 "golden Zed"与响应值比较合适,但"test Zed"不能。 我在空中观察到"golden Zed"案例的读取属性/读取属性响应数据包,但甚至没有"test Zed"案例的读取属性数据包。 我的问题是:此测试用例(cmd_id:GW_CMD_ID_T__DEV_GET_TEMP_REQ)还有什么遗漏?

此致,

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们通常使用绑定将报告目标短地址和端点分配给设备。

    2.是否可以附加嗅探器日志以检查此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,

    两个附加文件:一个是 2022.0428万_ti_cc2652_temperation_sensor.pcapng.txt,2652,另一个是 2022.0428万_em357_temperation_sensor.pcapng.txt。

    只需删除txt扩展名,使其成为*.pcapng文件,Wireshark v 2.0 Tm7工具即可理解这些文件。 (注意:我无法使用*。pcapng上传)

    从 2022.0428万_ti_cc2652_temperation_sensor.pcapng开始2652开始,我在加入后检查数据包,但找不到任何相关数据包,ZC无法将ZC端点编号告诉Zed。 (实际上没有绑定数据包,但设备通告,节点描述符请求/响应,活动端点请求/响应,简单描述符请求/响应, etc)您的意思是我需要在命令前设置额外的绑定命令:GW_CMD_ID_T__DEV_GET_TEMP_REQ for "test Zed"?

    从 2022.0428万_em357_temperature_sensor.pcapng开始,即使我尝试从“Test Zed”读取温度,也没有任何数据包。 您可以在80之后检查行#。 我打开调试日志并看到"npI_sendframe: Subsys:36, cmdId:2"日志。 我猜它在ZNP中被阻止,不会发送到Zed。 但我不知道为什么。 (请注意,在 2022.0428万_ti_cc2652_temperature_sensor.pcapng的2652的第176行和第178行中,我可以从"golden Zed"读取温度。)

    此致,

    彼得。

    e2e.ti.com/.../2022.0428万_5F00_ti_5F00_cc2652_5F00_temperature_5F00_sensor.pcapng.txte2e.ti.com/.../20220428_5F00_em357_5F00_temperature_5F00_sensor.pcapng.txt</s>2652 2022.0428万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只看到字符不稳定。 请压缩您的pcapng并重新附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022.0428万.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面列出了我与"goldenZED"和"test Zed"案例对应的所选调试日志记录,供您参考:

    //对于Golden Zed外壳,TI CC2652... (可以读取温度)

    #PETER# zcl_SendRead - dstAddr:9109 EP:8,srcEP:1,clusterID:402,readCmd:-1.40506288亿
    [11:05:43.AF][gateway/LSTN] UNMSKBL:#PETER# Sending 13.0549万 Data request - dstAddr:2395,srcEp:1,dstEp:8,CID:402,bufLen:5
    [11:05:43.Cb] 13.065万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#Peter# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x22 #
    [11:05:43.RCVD][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb 13.0683万 数据请求:addrMode:2,dstAddr:2395,dep:8,Sep:1
    [11:05:43.UNMSKBL][Z_STACT/LSTN] 13.0696万 :#PETER#调用AF_DataRequest
    [11:05:43.AF][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER#发送13.0704万 数据请求- dstAddr:2395,srcEp:1,dstEp:8,CID:402,len:5...
    [11:05:43.UNMSKBL][Z_STACT/LSTN] 13.0714万 :#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:4,cmdID:2,len::25
    [11:05:43.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.078万 :#PETER#接收消息...
    [11:05:43.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.0813万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:2#
    [11:05:43.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.0844万 :#PETER# NPI_sendframe::36,cmdId:2确定。 #
    [11:05:43.CASTLE][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] 13.5367万 :0x64,ID:0x02,长度:1.
    [11:05:45.CMSL][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] 3.42万 ,Subsys:0x44,ID:0x80,长度:3
    [11:05:45.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 3.4408万 :Subsys:4, cmdID:0x80#
    [11:05:45.CMSL][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_PROCframe,4.6771万 :0x44,Cmd ID:0x81,长度:29
    [11:05:45.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 4.6991万 :Subsys:4, cmdID:0x81#
    [11:05:45.IDS] 4.7168万 [gateway/HNDL] UNMSKBL:#PETER# handleMSSMsgs:ZStack_CMD_IDS__AF_Incoming_MSG_IND #

    //用于测试Zed案例。 EM357... (读取温度失败)

    #PETER# zcl_SendRead - dstAddr:5.6934万 EP:1,srcEP:1,clusterID:402,readCmd:-1.40506288亿
    [11:06:18.AF][GATEE/LSTN] UNMSKBL:#PETER# Sending 13.6854万 Data request - dstAddr:de66,srcEp:1,dstEp:1,CID:402,bufLen:5
    [11:06:18.Cb] 13.7027万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x22 #
    [11:06:18.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.7149万 :#PETER#接收消息...
    [11:06:18.RCVD][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb 13.7063万 数据请求:addrMode:2,dstAddr:de66,dep:1,Sep:1
    [11:06:18.UNMSKBL][Z_STACT/LSTN] 13.7075万 :#PETER#调用AF_DataRequest
    [11:06:18.AF][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER#发送13.7084万 数据请求- dstAddr:de66,srcEp:1,dstEp:1,CID:402,len:5...
    [11:06:18.NPI] 13.7093万 [Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:4,cmdID:2,len::25
    [11:06:18.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.7185万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:2#
    [11:06:18.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 13.7216万 :#PETER# NPI_sendframe::36,cmdId:2确定。 #
    [11:06:18.CMSL][NPISRVR/U_RX] 14.1744万 :#PETER#[UART] NPI_PROCE帧,:0x64,Cmd ID:0x02,长度:1.
    [11:06:24.RSS][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_PROCframe,63.0765万 :0x44,Cmd ID:0x80,长度:3
    [11:06:24.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 63.0964万 :Subsys:4, cmdID:0x80#
    [11:06:27.Cb] 8.9855万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x15 #
    [11:06:27.NPI] 8.9898万 [Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:5,cmdID:45,len::4
    [11:06:27.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 8.9965万 :#PETER#接收消息...
    [11:06:27.UNMSKBL][NPISRVR/MAON] 8.9998万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:69#
    [11:06:27.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 9.0028万 :#PETER# NPI_sendframe::37,cmdId:69确定。 #
    [11:06:27.CMSKBL][NPISRVR/U_RX] 9.2468万 :#PETER#[UART] NPI_PROCframe,子系统:0x65,ID:0x45,长度:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在em357嗅探器日志中,我没有看到协调器向您的em357温度传感器发送ZCL读取属性命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这让我感到困惑。

    因此,我打印了一些cmd_id的调试日志(如上): GW_CMD_ID_T__DEVE_GET_TEMP_REQ, 您可以看到两个ZED都具有“NPI_sendframe: Subsys:36, cmdId:2 OK”。 在通过UART发送到ZNP FW之前,NPI_sendframe应是最底线。 我不知道要为"test Zed"案例挖掘更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的串行日志显示em357 dstAddr:de66,但在嗅探器日志中却不一样。 请再次执行测试并提供匹配的嗅探器和串行日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件please.e2e.ti.com/.../20.2204万281638.rar</s>28.1638万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要转储“Peter#[UART] npI_procframe,Subsys: 0x64,Cmd ID: 0x02,length:1”的length:1有效负载内容,以了解AF_data_request_EXT SRSP状态代码以进行进一步调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在添加以下列出的更多调试信息后进行调试日志记录:

    //下面是cc2652 Zed日志记录,可以使用请求命令被动地报告温度。

    =========== 开始记录===========

    #PETER# zcl_SendRead - dstAddr:3.8234万 EP:8,srcEP:1,clusterID:402,readCmd:-1.40506512亿
    [08:53:05.AF][gateway/LSTN] UNMSKBL:#PETER#发送36.6106万 数据请求- dstAddr:955a,srcEp:1,dstEp:8,CID:402,bufLen:5
    [08:53:05.Cb] 36.6302万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x22 #
    [08:53:05.ADD][Z_STACK/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb 36.6335万 数据请求:addrMode:2,dstAddr:955a,dep:8,Sep:1
    [08:53:05.UNMSKBL][Z_STACT/LSTN] 36.6424万 :#PETER# CALL AF_DataRequest
    [08:53:05.AF][Z_STACK/LSTN] UNMSKBL:#PETER#发送36.6501万 数据请求- dstAddr:955a,srcEp:1,dstEp:8,CID:402,len:5...
    [08:53:05.NPT] 36.6572万 [Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:4,cmdID:2,len::25
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 36.668万 :#PETER#接收消息...
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/MAON] 36.6717万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:2#
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 36.675万 :#PETER# NPI_sendframe::36,cmdId:2确定。 #
    [08:53:05.NPISR/U_Rx] 37.1281万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:05.CMSL][NPISRVR/U_RX] 37.1312万 :#PETER#[UART] NPI_PROCframe,:0x64,Cmd ID:0x02,长度:1.
    [08:53:05。37.1327万 ][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[SRSP] 01:64:02:
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/U_RX] 37.1362万 :#PETER#[同步响应] 01:0:64:02:
    [08:53:05.NPISR/U_Rx] 37.1379万 UNMSKBL:#PETER#[UART]收到NPI_PROCLFTER信号同步响应(通过读取回路调用)
    [08:53:05.NPISR/U_Rx] 65.6165万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:05。NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_procframe,65.6205万 :0x44,Cmd ID:0x80,长度:3
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/U_RX] 65.6221万 :#PETER#[UART] NPI_PROCframe signal areq回调线程(通过读取回路调用)
    [08:53:05.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 65.6389万 :Subsys:4,cmdID:0x80 #
    [08:53:05.NPISR/U_Rx] 67.363万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:05.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 67.3833万 :Subsys:4,cmdID:0x81 #
    [08:53:05.IDS] 67.4009万 [gateway/HNDL] UNMSKBL:#PETER# handleMSSMsgs:ZStack_CMD_IDS__AF_Incoming_MSG_IND #
    [08:53:05。NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_procframe,67.3668万 :0x44,Cmd ID:0x81,长度:29
    [08:53:05.UNMSKBL][NPISRVR/U_RX] 67.3685万 :#PETER#[UART] NPI_PROCframe signal areq回调线程(通过读取回路调用)

    //下面是em357 Zed 日志记录,它无法使用请求命令被动地报告温度

    #PETER# zcl_SendRead - dstAddr:5.1233万 EP:1,srcEP:1,clusterID:402,readCmd:-1.40506512亿
    [08:53:41.AF][gateway/LSTN] UNMSKBL:#PETER# Sending 0.2522万 Data request - dstAddr:c821,srcEp:1,dstEp:1,CID:402,bufLen:5
    [08:53:41.Cb] 0.2626万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x22 #
    [08:53:41.RCVD][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb 0.266万 数据请求:addrMode:2,dstAddr:c821,dep:1,Sep:1
    [08:53:41.UNMSKBL][Z_STACT/LSTN] 0.2672万 :#PETER#调用AF_DataRequest
    [08:53:41.AF][Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER#发送0.2681万 数据请求- dstAddr:c821,srcEp:1,dstEp:1,CID:402,len:5...
    [08:53:41.NPT] 0.269万 [Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:4,cmdID:2,len::25
    [08:53:41.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 0.2732万 :#PETER#接收消息...
    [08:53:41.UNMSKBL][NPISRVR/MAON] 0.2767万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:2#
    [08:53:41.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 0.2799万 :#PETER# NPI_sendframe::36,cmdId:2确定。 #
    [08:53:41.NPISRVR/U_Rx] 0.7293万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:41.CMST][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_PROCframe,0.7329万 :0x64,Cmd ID:0x02,长度:1.
    [08:53:41.SP] 0.7345万 [NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[SRSP] 01:64:02:
    [08:53:41.UNMSKBL][NPISRVR/U_RX] 0.7384万 :#PETER#[同步响应] 01:0:64:02:
    [08:53:41.UMSKBL] 0.7393万 [NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART]收到NPI_PROCframe信号同步响应(通过读取回路调用)
    [08:53:47.NPISR/U_Rx] 16.4546万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:47.CMSL][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_PROCframe,16.4595万 :0x44,Cmd ID:0x80,长度:3
    [08:53:47.NPISR/U_RX] 16.4616万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_procframe signal areq回调线程(通过读取回路调用)
    [08:53:47.MSG][Z_STACT/HNDL] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC 16.4806万 :Subsys:4,cmdID:0x80 #
    [08:53:49.Cb] 91.2362万 [Z_stack/LSTN] UNMSKBL:#PETER# zstackpb zspbHandlePbCb:subsystemID:0x31,cmdId:0x15 #
    [08:53:49.NPI] 91.2406万 [Z_STACT/LSTN] UNMSKBL:#PETER# ZNP_MISC sendNPIExpectDefaultStatusZNP:Subsys:5,cmdID:45,len::4
    [08:53:49.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 91.2464万 :#PETER#接收消息...
    [08:53:49.UNMSKBL][NPISRVR/MAON] 91.2497万 :#PETER# NPI_UART_SendSynchData: cmdId:69 #
    [08:53:49.UNMSKBL][NPISRVR/MAIN ] 91.2529万 :#PETER# NPI_sendframe::37,cmdId:69确定。 #
    [08:53:49.NPISR/U_RX] 91.5004万 UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_parseframe:找到帧,转至NPI_procframe
    [08:53:49.CMST][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART] NPI_PROCE帧,91.5056万 :0x65,Cmd ID:0x45,长度:1.
    [08:53:49。91.5072万 ][NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[SRSP] 01:65:45:
    [08:53:49.UNMSKBL][NPISRVR/U_RX] 91.5108万 :#PETER#[同步响应] 01:0:65:45:
    [08:53:49.UMSKBL] 91.5118万 [NPISRVR/U_RX] UNMSKBL:#PETER#[UART]收到NPI_procframe信号同步响应(通过读取回路调用)

    =========== 日志结束===========

    蓝色文本打印出一个字节的有效负载数据,两个数据的值都为0 (第二个)。

    奇怪的是红色文本。 正常的时间间隔(cc2652)很短。 但故障1 (em357)的时间间隔超过5秒。 ZNP固件似乎没有响应,主机超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该问题是由于您的em357设备不频繁轮询导致的,因此无法从协调器获取您的ZCl读取属性命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI专家,您好!

    所提供的答案尚未解决我的问题,因为我无法修改"test Zed"代码以进行验证。

    但是,在使用“test Zed”进行测试时,我没有看到任何无线数据请求数据包。 相反,我看到"金色Zed"测试案例的数据请求数据包频率较高。 这与上述答案不同,我同意。 从我的理解来看,这种症状似乎是合理的。

    也许我需要使用我构建的ZNP固件进行调试或检查源代码以了解更多内容。

    不管怎样,我更新了我之前的结论并继续关注。 谢谢。

    此致,

    彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zed上主要配置了数据请求数据包,因此您必须检查此Zed在加入过程中不希望轮询足够快的原因。 在ZNP上没有什么可做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道数据请求来自Zed站点。 我要调试ZNP的原因是要确保:ZNP未发出 GW_CMD_ID_T__DEV_GET_TEMP_REQ是因为Zed没有数据请求。 或者是否有任何规范正在解决此问题?

    BTW,"TEST Zed"在加入阶段发送了一些数据请求,并且不会发送其他阶段的任何数据请求,以延长电池寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,很难知道Zed是在投票还是会及时投票。 所以,你不能在ZNP上做太多的事情。 Zed的消息将保留在其父节点的间接消息缓冲区中,但如果Zed不及时轮询,则将被丢弃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"读取属性"数据包是仍需要将Zed的数据请求发送到Zed的消息类型之一?  

    如果"是"和"测试Zed"将按现在的方式工作,这意味着由于"测试Zed"缺少数据请求功能,我无法支持此被动读取温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,休眠Zed需要进行轮询才能接收数据。 如果不进行轮询,Sleeping Zed将无法接收任何内容。