主题中讨论的其它部件:Z-stack, CC2652R
e2e.ti.com/.../unsuccesfulRejoin302.zip
大家好,
是否有人会如此友好地帮助我分析我的嗅探器捕获的重新加入过程?
我有一个问题,我无法找到其根本原因。
My Zed正在睡眠,电池供电的设备在eink显示屏上显示一些属性,每10秒轮询一次新属性值,每小时报告一次。
它在ZStack 3.0 .2上运行。
配置NV初始化,NV恢复,省电。
基于通用应用程序构建的应用程序。
几天内一切正常,通常在3天左右。 然后,我的Zed进入孤立状态,无法重新加入网络。 它会尝试发送重新加入请求,甚至获得响应,但永远不会成功。 我嗅了嗅。 请参阅随附的捕获。
即使使用ZStack 1.2 ,我也有类似的行为,我认为迁移到3将会有所帮助...但没有。 即使重新启动设备也不起作用。 唯一有帮助的是恢复出厂设置。
不管它是尝试加入协调器还是路由器,我都尝试了在协调器或路由器覆盖的不同位置。
Zigbee2mqtt用作在2652R上运行的协调器。
我的网络没有任何其他问题。
我在想是帧计数器还是类似的问题? 您在捕获的通信中是否看到任何奇怪或可疑的内容? 如您所见,设备发送重新加入请求,甚至获得响应,但没有任何反应。 是否缺少完成此过程的命令?
非常感谢!