This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:重新编程部件和可能的OTP区域

Guru**** 2581715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1099095/cc2430-reprogramming-parts-and-possible-otp-areas

部件号:CC2430

如果客户决定通过重新编程来重新使用CC2430部件,是否有任何OTP或EPROM区域会干扰新的应用? 换言之,使用之前已编程的零件是否存在任何风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lenio,

    您可以查看CC2430 数据表的12.4 部分。  如果将调试锁定位DBGLOCK设置为零,则除CHIP_ERASE,READ_STATUS和GET_CHIP_ID之外的所有调试命令都将被禁用。  还可以锁定闪存区域(LSIZE)和引导扇区页面(BBLOCK )。  请注意,CHIP_ERASE可用于清除调试锁定位。

    如其 产品页上所述,CC2430不建议用于新设计,也不应用于Zigbee或IEEE 802.15 4认证。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之,没有什么可以覆盖CHIP_ERASE,对吗?  

    客户正在为旧项目重复使用部件,需要知道是否可以重新编程。 所有文件都表明了这一点,但我需要确定的是,在这一过程中不会出现任何意外。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHIP_ERASE是一个调试命令,无法禁用。  客户应该能够对这些设备进行重新编程。

    此致,
    Ryan