This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 片段发送在Z-stack 3.0 中无法正常工作.................2.

Guru**** 2468110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1099235/fragment-sending-is-not-working-in-z-stack-3-0-2

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:CC2652P

我尝试了Router-Pro.lib和EndDevice-Pro.lib

当CC2530向CC2652P发送超过83字节的AF数据包时,它无法发送任何数据,并且AF-data-Confirm会给出“0xE9”状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aries:

    您是否能够使用TI提供的默认示例复制此行为?  您能否确保在ZGlobals.h中正确定义了Zigbe_Fragmentation以及APSF_default_window_size和APSF_default_interframe_delay?  您是否看到分段消息中的任何数据包以无线方式发送?  0xE9是ZMacNoAck,表示不从目的地接收APS ACK。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 任何通过嗅探器工具无线发送的零碎消息。 但是,如果在发送时启用了"AF_EN_SECREITY, 则可以发送分段消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此更新。  此变通办法是否可以解决您的问题?

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果坐标不支持R21,则片段发送将不起作用。