This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:紧急:32.768kHz时钟的振荡器问题

Guru**** 2982600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1099387/cc2530-urgent-oscillator-problem-with-32-768khz-clock

部件号:CC2530

您好,

我想跟进这次讨论,因为我没有得到关于在之前的线程中使用32KHz osilator的外部时钟源的答案。

以下是我的问题:

1-如果TI建议为CC2530的3.2768万Hz示波器使用外部时钟源,与文档SWRA409A for CC254X?中的说明相同。 以下是链接 :https://www.ti.com/lit/an/swra409a/swra409a.pdf?ts=1651109909216

2-如果TI推荐但采用不同的方式,是否有文档说明如何为CC2530执行此操作(类似于SWRA409A)?

3-在使用外部时钟源的情况下,是否应按照数据表和手册中的说明更改与使用常规32KHz晶体电路有关的某些寄存器设置?

感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这仍在另一线程上进行。 遗憾的是,一些同事正在休假,因此需要更长时间才能获得有关此问题的更多见解。 我们将继续在那里进行讨论。

    此致,

    拉斐尔