This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:需要OpenThread RCP固件。

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1102043/lp-cc2652rb-openthread-rcp-firmware-needed

部件号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他部件:CC2652RB

..是否有"简单"的方法"配置"或"修改"现有的NCP示例项目以用作RCP项目?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您何时需要RCP?

    我们计划在7月的第1周/第2周发布此示例,以供第二季度SDK (6.20)使用。

    如果您事先需要RCP,我有一个CC1352P2 RCP的“本地”方法,可以参考。 它位于5.30 SDK上。
    如果您感兴趣,请联系我们。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系Toby!

    我需要CC2652RB芯片的RCP固件。  

    我们将 对OpenThread边界路由器使用我们的解密器(使用CC2652RB)。

    特别是对于此家庭助手插件: https://github.com/home-assistant/addons-development/tree/master/openthread_border_router

    但通常,将其用于需要RCP而不是NCP的任何其它边界路由器是非常好的。

    很高兴听到您已经在处理该主题!

    如果你能给我附加一个二进制文件,输出文件或elf文件就更好了! 非常感谢!

    我打算在这里尝试一下: https://openthread.io/guides/build/index.md

    通过使用此实现: https://github.com/openthread/ot-cc13x2-cc26x2

    但由于RB型芯片的原因,我不知道它是否会起作用,但我还是找不到时间。 =)

    谢谢,Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这是我整理的东西。 (我执行了简单的ping测试)。

    请注意,这仅用于评估目的,6.20 SDK中将提供RCP的SDK发布质量版本。

    e2e.ti.com/.../rcp_5F00_LP_5F00_CC2652RB_5F00_tirtos_5F00_gcc.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像往常一样疯狂的Toby!

    谢谢,是的,我肯定会将其仅用于测试目的!

    迫不及待地想看到下一个SDK更新