This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530+CC2591:2591:查找最简单的Zigbee示例

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1100614/cc2530-cc2591-looking-for-the-simplest-zigbee-example

主题中讨论的其他部件:CC2591, CC2530, Z-stack

大家好,

我想将CC2530+CC2591编2591编程为个人使用:让它收听CC2530 GPIO PIN并通过Zigbee将其作为“交换机”公开。 简单,呃? 不适合像我这样的新手。

我安装了"IAR EW IDE-8051"以及"Z-Stack 3.0。2"。 我以为我会从"SampleSwitch"示例应用程序开始,但它需要EB。 我不需要EB的液晶屏菜单和内容。 我只需要制作一个“十六进制”固件,我可以将其闪存至CC2530,并通过Zigbee而不是EB进行控制。

欢迎使用示例应用程序快速启动任何提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ra:

    遗憾的是,所有样例应用程序项目都使用SmartRF05EB作为起点。 我建议您使用GenericApp项目,因为它不会如此依赖液晶屏。  您可以直接从zclGenericApp_HandleKeys访问HAL键来调试设备(bdb_StartCommissioning,可选是在设备启动后使用计时器自动调试),并使用zclGeneral_SendOnOff_Cmd*控制开关功能。  您需要将zcl_samplesw_data.c移植到 zcl_genericapp_data.c,以保持与SampleSwitch项目相同的群集功能。

    此致,
    Ryan