This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:DIO0支持

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1104214/cc2651r3-dio0-support

部件号:CC2651R3
主题中讨论的其他部件:CC1311R3,

您好,

CC13x1x3,CC26x1x3 SimpleLink TRM (SWCU191-2022年2月)的第968页底部指出,“CC1311R3和CC2651R3设备不支持DIO0”。

这是正确的还是打字错误?  CC2651R3的数据表没有提到这一点,我有一个使用 CC2651R3的原型板,DIO0似乎在该板上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ZIJWS:

    感谢您向TRM报告此打字错误,我将 提交一个错误通知单,以便解决问题。  DIO0是 CC2651R3上支持的引脚,但不是CC1311R3上支持的引脚。

    此致,
    Ryan