This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在Z-stack 3.0.2中,坐标将向终端设备发送空数据包

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1103859/cc2530-in-z-stack-3-0-2-coordinate-will-aways-send-empty-packet-to-end-device

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

e2e.ti.com/.../_F65EDF8F_.zip

Nwk键:32 53 D7 FD 9F 81 69 00 2D 60 1E 88 8A C6 E5 92

在Z-stack 3.0.2 (CC2530)中,一旦坐标向终端设备发送广播(目的地址= 0xFFFF),当坐标从终端设备接收数据轮询时,坐标将向终端设备发送空数据包。

我已经进行了以下测试:

   坐标向所有设备发送广播数据包(目的地址=  0xFFFF),但网络中没有运行的终端设备。 等待几分钟,我打开终端设备,坐标已将此广播数据包发送到终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sleepy End-Device可接收父母在4分钟前发送的广播数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aries:

    屏幕截图 实例与附加的嗅探器日志不同。  哪个数据包 包含发送到Zed的广播?  您能否进一步解释您的跟进帖子?  空数据包是否在给定时间后停止?

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空数据已出现很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是通过发送广播数据包来触发,而协调员还会将消息排入困局端设备队列吗?  感谢您的耐心等待,因为我继续了解情况。

    此致,
    Ryan