This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:无法将MAX_RTG_SRC_entries设置为高于255

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1103762/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-cannot-set-max_rtg_src_entries-higher-than-255

部件号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Thread:sysconfig, Z-stack中讨论的其它部件

我正在尝试将 MAX_RTG_SRC_entries配置为高于256的值,但始终失败,并显示以下错误:

我尝试使用以下更改强制"srcRtgTableIndex_t"为uint16_t,但错误仍然相同:

我发现一个非常可疑的问题是,该错误包含路径: “c:\.Conan\ac47fe\1\sources\ti\ZStack\Nwk\Nwk_globals.h”。 由于我在Mac上编译,而Mac上没有C:驱动器,这不是真的(并且对我来说,它没有使用 我的SDK位置的nwk_globals.h)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koen,

    感谢您报告此事。  对于任何nwk_globals.h typedef (已更改为uint16_t),我的Windows计算机遇到类似问题  进一步检查后,这些资源似乎被源Z-Stack库文件(例如,sources\ti\ZStack\lib\CCS\M4F目录中的libZStack_Nwk_all*.a)使用,这意味着应用程序项目无法重新定义这些资源。  这一点在预定义选项或sysconfig中没有明确说明,因此我将向软件开发小组报告此行为。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan的回复,希望这将很快得到解决!