This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:绑定通信问题

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1103976/cc2530-binding-communication-issue

部件号:CC2530

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

在大型网络中,新的用户事件会将终端绑定到其中一台路由器,知道路由器的长地址,然后通过长地址绑定。 但是,路由器如何接收数据?

设置 网络,协调器,路由器和终端设备时,在三个角色形成拓扑后,添加用户事件如下所示:

SAI_ProcessEvent正常,但 USER_ProcessEvent不能使用它。

终端设备的绑定功能:

串行端口无法打印,并且终端无法获取目标的低网络地址。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    如果将USER_ProcessEvent添加到 taskArr,则还需要将USER_Init添加到 osalInitTasks,并按照其它*_Init函数确定正确的初始化过程。  他们是否使用ZNP并连接到网关主机?  由于 应用程序应在主机端进行完全维护,因此向ZNP添加功能(如手动绑定和用户界面)并不常见。  绑定是否成功返回,他们尝试发送路由器的数据是什么?   必须注册有效的端点,该端点存储了有效的群集/属性信息,以便设备根据形成的绑定将命令发送到正确的节点。

    此致,
    Ryan