This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:关于 RF4CE 固件映像

Guru**** 2853820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530, CC2531-RF4CE, REMOTI, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1108535/cc2533-about-rf4ce-fw-image

器件型号:CC2531-RF4CE
主题中讨论的其他器件:CC2531CC2530RemoTI

大家好、

由于 CC2534短缺、客户希望使用 CC2531或 CC2530来替代 CC2534。 客户询问其原始固件(用于 CC2534)是否可直接用于 CC2531或 CC2530?

此外、对于 SDK "bin"目录中的预构建映像、我们还提供了"RNP_CC2531F256"的 FW。 这个可以在 CC2531F128芯片上使用吗?

请帮助澄清。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2531-RF4CE

    您好、Sirs、

    我们的客户希望使用 CC2531/CC2530代替 CC2534。

    能否使用当前 CC2534映像通过引导加载程序更新映像?

     

     新器件型号:CC2531F128RHAR 和 CC2530F128RHAR

    使用电流:  CC2534F64

    谢谢。

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     以下是搜索 E2E 时的类似主题

    https://e2e.ti.com/f/1/t/792481
    https://e2e.ti.com/f/1/t/860191

      只要您的项目定义相似(请参阅文档以了解通信协议和闪存大小构建差异)、您应该能够使用具有相同 API 和引脚的 RemoTI v1.3.1、但是您应该为每个器件变体编译一个新的二进制文件。  有 CC2531F256或 CC2530F128配置选项、如 RemoTI 网络处理器开发人员指南中所示、  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 RemoTI v1.3、1和 V1.4.0、在 RNP_CC2531.eww 中找不到 CC2531F128、只有 RNP_CC2530.eww 具有 RNP_CC2530.eww 具有 CC2530F128、我可以将 CC2530改为 CC2531吗? 请告知..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Barrel、

    RNP_CC2531.eww 仅支持 CC2531F256 、因为这是 CC2531EMK 上提供的型号。   在为正确的存储器映射替换项目属性和命令链接器文件后、可以尝试重新编译项目。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是关于如何调整 CC2531F128存储器映射的任何指南、请提供建议或提供示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 projects\RemoTI\common\CC2530\cc253x_f128_hex.xcl

    此致、
    Ryan